This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1143:增强型隔离电压

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561487/tmcs1143-reinforced-isolation-voltage

器件型号:TMCS1143


工具/软件:

您好:

TMCS1143 描述的增强型隔离为 1300V。 数据表中的 最大增强型隔离工作电压 VIOWM 为 849VDC。  

哪一个是正确的?

非常感谢

Barney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barney、

    感谢您了解这一点、这看起来像是网页条目上的错误、1300V 是基本隔离等级。 数据表通常会规定给定信息何时存在任何差异、因此数据表是正确的。 我将通知负责此错误的团队。

    谢谢、

    Levi DV