This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432FSPEVM:链接多个传感器模块

Guru**** 2580045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561139/iwrl6432fspevm-linking-multiple-sensor-modules

器件型号:IWRL6432FSPEVM


工具/软件:

愚蠢的初学者问题:  

如果附近有多个传感器重叠 FOV、这些传感器是否可以配合使用?  是否可以使用多个具有重叠 FOV 的传感器生成自动动态校准协议?

SDK 中的库是否具有边缘检测功能?  旋转物体检测算法呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根本不是一个愚蠢的问题! 最简单的方法是通过软件。 如果您有两个 EVM 提供 XYZ 多普勒 SNR 点云、如果计算了两个 EVM 天线之间的距离、则可以轻松并置彼此的点云以创建重叠。

    雷达不适用于摄像头、ToF、激光雷达等光传感器 雷达可以穿透表面并发现物体后方的检测、也可以从墙壁上弹出、并在检测拐角处的物体时发生场景。 我想指出的是、边缘检测本质上是一种成像技术、需要非常精细的分辨率来区分彼此、除非同时使用许多雷达、否则雷达无法实现这一目标。 旋转物体检测算法是否意味着在雷达前面旋转物体、从而进行某种 3D 扫描? 我们没有这个

    此致、

    Pedrorm