This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:LVDS 缓冲器已满

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559042/dca1000evm-lvds-buffer-full

器件型号:DCA1000EVM
主题: IWR6843 中讨论的其他器件

工具/软件:

我一直将 DCA1000EVM 与 IWR6843 雷达板用于在 mmWave Studio 中捕获原始 ADC 数据。 一段时间,它工作正常,但几个星期后,我开始得到的错误 “LVDS 缓冲器已满“ 供电、现在电路板通常根本无法流式传输数据。

我尝试过的事情:

  • 已验证电源(5V/2.5A 适配器)

  • 已更换以太网电缆

  • 进行多次下电上电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anima!
    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anima、

    请查看 DCA1000 常见问题解答 E2E 帖子 及其错误调试部分。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pedrorm,谢谢这. 我已尝试按照建议删除并重新插入 SD、但遗憾的是、这没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anima、

    SD 卡需要处于已移除状态而不是已插入状态

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pedrorm,我也尝试过,不幸的是没有改变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anima、

    请查看此主题。 如果没有任何结果、则我可以认为 DCA1000 有故障。

     DCA1000EVM:mmWave Studio 上的“LVDS buffer full“。 

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认我已经尝试了所有的解决方案发布在相关的线程上,不幸的是仍然没有Disappointed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    然后、我认为 DCA1000 有故障。 如需更换、请联系 TI 客户服务。 请随时使用此线程作为 主板出现问题的客户服务的证明、我认为它有问题。

    此致、

    Pedrorm