This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:关于 rl_sensFrameCfg 中的 c_NumOfChirpsAccum

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559275/iwrl6432aop-regarding-c_numofchirpsaccum-in-rl_sensframecfg

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:


我想确认增加 c_NumOfChirpsAccum 是否会导致更多的线性调频脉冲作为来自 Tx 天线的射频信号发送。
本手册包括以下说明:

部分:计算突发和帧周期
突发中的线性调频脉冲总数= h_NumOfChirpsInBurst×max (1、c_NumOfChirpsAccum)

“突发中的总线性调频脉冲数“是否是指在突发周期内作为射频信号传输的线性调频脉冲数?

【示例】
如果 c_NumOfChirpsAccum = 4 且 h_NumOfChirpsInBurst = 8、
那么一次突发中的总线性调频脉冲数= 32。
这是否意味着在突发周期内有 32 个线性调频脉冲作为射频信号传输?

【参考】
MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00
mmwave_dfp_interface_control_document.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    突发只是一系列线性调频脉冲、累积的线性调频脉冲数量不会增加线性调频脉冲的数量。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nafisi 先生:

    非常感谢您的答复。
    根据您提供的信息、我知道增加 c_NumOfChirpsAccum 不会导致从射频发送的线性调频脉冲数量增加。
    考虑到这一点、我想再问一个问题、因为手册中可能存在差异。

    为什么在手册中将 TotalNumChirps 描述为 h_NumOfChirpsInBurst 乘以 max (1、c_NumOfChirpsAccum)?
    我的理解是 TotalNumChirps = h_NumOfChirpsInBurst、因此、我想确认这是否是文档错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我看到这里的混淆。 模拟前端在物理上会发出更多的线性调频脉冲、但随后会发出额外的线性调频脉冲  累积 并对其求平均值、然后再传递到进行处理的数字端。 额外的线性调频脉冲频率扫描可提供更高的 SNR、而不会增加处理负载。 DFP/固件围绕雷达传感器流水线的天线和模拟部分而设计、而 SDK 和示例演示则围绕雷达传感器流水线的 CPU 内核和数字部分而设计。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。
    为了澄清一下、是否 c_NumOfChirpsAccum 会导致射频发出更多的物理线性调频脉冲、即使数字处理只看到平均结果?

    如果是这样,那么 TotalNumChirps = h_NumOfChirpsInBurst × max(1, c_NumOfChirpsAccum) 从物理传输的角度来看,手册的公式是有意义的。

    请您确认该公式是否指的是数字  发射的物理线性调频脉冲  或数量  线性调频脉冲经过数字处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的。 该公式适用于发射的物理线性调频脉冲。 重申一下、该公式来自接口控制文档、它适用于 DFP、是模拟前端函数调用的表示

    稍后、当查看用于数字 ARM 内核和示例演示的软件 SDK(与 DFP 完全分离)时、您可能看不到提到的线性调频脉冲累积、因为它们是按设计求平均值的。

    此致、

    Pedrorm