This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:有关与 API rl_fecssRfRuntimeCal 和 rl_fecssTempMeasCfg 相关的术语

Guru**** 2578975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559260/iwrl6432aop-regarding-terminology-related-to-the-apis-rl_fecssrfruntimecal-and-rl_fecsstempmeascfg

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

Q1) 有关 PD 的含义
手册指出 PD 代表“峰值检测器“。
但是、我不确定峰值检测器实际上是什么。
您能解释一下什么是峰值检测器吗?

Q2) 关于 LODIST 的含义
本手册将 LODIST_BIAS_codes 描述为“低分布偏置电流控制代码“。
不过、我不知道“低分布“是指甚么。
您能否解释一下 LO 分布是什么意思?

问题 3) 关于 PM 温度传感器的更多信息
“PM"是否“是否表示“电源管理“?

Q4) 关于数字温度传感器的信息
您能告诉我“dig"代表“代表什么吗?

【参考】
MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00
mmwave_dfp_interface_control_document.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    q1) 关于 PD 的含义
    手册指出 PD 代表“峰值检测器“。
    但是、我不确定峰值检测器实际上是什么。
    您能否解释一下什么是峰值检测器?

    根据本 文档、“峰值检测器旨在为整个雷达芯片提供绝对电压和电源基准。“

    q2) 关于 LODIST 的含义
    本手册将 LODIST_BIAS_codes 描述为“低分布偏置电流控制代码“。
    不过、我不知道“低分布“是指甚么。
    您能否说明 Lo 分配的含义?

    LO 分布表示本机振荡器分配。

    q3) 关于 PM 温度传感器的信息
    “PM"是否“是否代表“电源管理“?

    我相信这 代表功率计。

    [报价 userid=“349648" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559260/iwrl6432aop-regarding-terminology-related-to-the-apis-rl_fecssrfruntimecal-and-rl_fecsstempmeascfg

    Q4) 关于数字温度传感器的信息
    您能告诉我“dig"代表“代表什么吗?

    【参考】

    [/报价]

    数字代表数字。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。
    您是否可以提供数字温度传感器和功率计温度传感器每个参考的更详细说明?
    我想加深我对他们各自作用和差异的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakahira-san,  

    PM(正确的,这确实是电源管理传感器)和数字传感器都是温度传感器、属于 SiCMOS 中模拟布局的一部分。 它们负责在芯片布局的相应部分报告温度。 它们大致位于其特定区域的中心位置。 RX 和 TX 传感器在芯片上更为重要、因为这些区域的运行温度往往更高、但提供有关数字和电源管理区域内温度的信息非常重要。  

    希望这对您有所帮助。  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。
    我不确定“数字和电源管理区域“具体指的是什么。
    在文档 swra794b.pdf 中、标题为“毫米波前端架构“的图中显示了需要校准的模块。


    根据该图、我知道与 Tx 传感器对应的区域包括 PA、而与 RX 传感器对应的区域包括 LNA。
    是否可以在此图中表示数字区域和电源管理区域?
    或者、如果有其他文档对此进行了说明、请您分享一下吗?

    【参考】
    www.ti.com/.../swra794b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakahira-san,  

    当我说“区域“时、我可以更加具体。 温度传感器放置在其打算监测的区域的任意位置。 在本例中、我们将讨论硅片本身的各个“区域“。  

    放置了数字传感器以监控芯片的所有数字(非射频 AFE)和非电源管理部分。 这意味着 RAM、用户内核等

    如果您需要这些文档中未详述的细节、我建议联系您当地的 TI 代表。  

    我希望这对您有所帮助!

    Blake