This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:线圈直径选择

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559743/ldc1612-coil-diameter-selection

部件号:LDC1612


工具/软件:

TI 团队

最近、我们的客户对涡流传感器表现出兴趣。 它们的要求是感应范围 2.8mm 至 6.0mm。  目标轴向接近线圈、目标材料为锰铬合金、如 16MnCr5。 最后、我们将使用 MCU 解析来自 LDC1612 的 I2C 数据并根据该数据输出 PWM 信号 — 2.8mm 时占空比为 90%、6mm 时占空比为 10%。 为了提高传感器的分辨率和精度、您能否建议针对此范围使用合理合适的线圈直径? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Runjie、

    看起来  16MnCr5 的相对导电率为 7.3%到 8.3%。  这是在下端,但与钢相媲美,其范围为 3-15%。  这样可以实现、但与导率较高的金属(例如铜或铝)相比、电感的变化更小。

    通常、范围约为线圈直径的一半、因此直径约为 12mm 的线圈可以正常工作。  为了获得最高的灵敏度、建议将距离保持在线圈直径的 20%。  这表明线圈直径为 30mm、但也必须具有类似或更大尺寸的金属目标。  我推荐使用下面的两个应用手册。

    线圈设计: https://www.ti.com/lit/an/snoa930c/snoa930c.pdf

    目标设计: https://www.ti.com/lit/an/snoa957b/snoa957b.pdf    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eddie

    由于空间限制、线圈直径设计为 17mm。

    此外、我们想省略外部晶体振荡器以降低成本。 然而、我对 LDC1612 的内部时钟有一些疑问。 时钟温度系数的平均值非常低、但 fINTCLK 的范围为 35MHz 到 55MHz、典型值为 43.4MHz。 这是否是由于芯片制造的变化(这意味着大多数芯片的内部时钟频率都在 43.4MHz 附近、而一小部分芯片的内部时钟频率更接近<xmt-block1> 35MHz</xmt-block> 或<xmt-block2> 55MHz</xmt-block>)? 35MHz?</s> 55MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的主题来解决该问题。  但是、您的理解是正确的。  典型值为 43.4MHz、但一部分器件可能更高或更低。   

     LDC 1614 — 时钟频率变化