This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:将多个 DCA1000EVM 连接到一台 PC

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561498/dca1000evm-connecting-multiple-dca1000evms-to-one-pc

器件型号:DCA1000EVM


工具/软件:

您好、

我正尝试将多个 DCA1000evm 板连接到一台 PC。 我遇到这篇文章、其中说明了为 DCA 板中设置的静态 IP 配置配置配置不同 IP 地址和端口号 的步骤:AWR1243BOOST:将多个 DCA1000EVM 连接到一台 PC
即使执行了这些步骤、我也无法更改 IP 配置。
您能帮我解决这个问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如其他线程中所述、这不是 DCA1000EVM 支持的功能。

    此致、

    Adrian