This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:发送配置数据

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561082/iwr1843boost-send-config-data

器件型号:IWR1843BOOST
主题:IWR1843 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我使用的是 IWR1843。 我想运行一个开箱即用的演示。 我已完成必要的设置、但无法使用 DemoVisualizer 中的“Send config to mmWave device“选项发送它。 您能帮我解决这个问题吗? 我已在此处上传所有必要的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了更改 SOP 100 的问题