This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2112:LDC2112连接金属件 μ F

Guru**** 2581795 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114, LDC2112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1560416/ldc2112-ldc2112

部件号:LDC2112
主题中讨论的其他器件:LDC2114

工具/软件:

          LDC2112/LDC2114 的输出 Datan 寄存器(地址 0x02 至 0x09) 包含        传感器 频率变化的处理值。

规格书这里说的处理值具体是指什么呢?是怎么处理的呢?μ s

我们希望把整个金属结构件当成电感使用、请问之前是否有过类似的用法呢?寄存器该如何配置去适应j金属件呢?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weixin:

    您是否可以将您的问题翻译成英语?

    您也可以尝试在 E2E 中国(中文)上提出您的问题

    谢谢您、

    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

              LDC2112/LDC2114 的输出 Datan 寄存器(地址 0x02 至 0x09) 包含        传感器 频率变化的处理值。

    规格中提到的处理值具体指什么? 如何处理?

    1. 我们需要使用整个金属结构组件作为电感器。 以前是否有类似的用途? 应如何配置寄存器以适应金属组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:LDC2112

    工具/软件:

              LDC2112/LDC2114 的输出 Datan 寄存器(地址 0x02 至 0x09) 包含        传感器 频率变化的处理值。

    规格中提到的处理值具体指什么? 如何处理?

    我们打算通过将整个金属结构组件直接连接到 LDC2112 来将其用作电感器、期望触摸时会发生数值变化、而两者之间不使用 PCB 电感器。 以前是否有类似的实施? 应如何配置寄存器以适应金属组件?

    3.您有 LDC211x 系列的驱动程序代码吗? 请提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weixin:

    感谢您的帮助。

    1. 数据表中提到的处理过程是算法如何解释数据的。 更多信息、请参阅数据表中的第 7.3.3 - 7.3.5 节。 有关游行算法的更多详情、请参阅 此处随附的文档
    2. 金属结构是否具有可以测量的电感? 该器件根据连接到传感器的 LC 振荡电路检查谐振频率。 请参阅 此处所附文档的第 1 节
    3. 否、我们没有 LDC211x 系列的驱动程序代码。

    我希望我能够回答您的问题。 如果您需要任何其他帮助、请回复。

    谢谢您、

    Chase Girard