This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:有关 rl_rlfecssRfFactoryCal

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558726/iwrl6432aop-regarding-rl_rlfecssrffactorycal

器件型号:IWRL6432AOP
主题: IWRL6432 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们想确认执行 rl_rlfecssRfFactoryCal API 的时序及其参数的含义。

q1) 有关执行时序
该手册说明了以下内容:
此 API 函数用于配置并触发 FECSS 射频工厂校准。 应用程序应使用此 API 来执行一次性射频配置依赖校准(工厂校准)、并借助 FECSS 工厂校准数据获取 API 将结果存储在非易失性存储器中。

在产品发货到市场之前、了解此 API 只需要执行一次是否正确?

Q2) 发运至市场后、是否可以在每次启动雷达时执行此 API?
如果这样做有任何问题、请解释原因。

Q3) 有关 h_CalCtrlBitMask 参数
我们对手册中的以下说明有一个疑问:位[5] RX IFA 校准开/关控制。
注意:仅预生产样片需要–与 ATE 校准固件构建配合使用

IWRL6432AOP 是否符合预量产样片的要求?
还是仅适用于 EVM?

【参考文档】

MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00
mmwave_dfp_interface_control_document.pdf
第 2.3.5 节 FECSS 工厂校准 API

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    正确理解此 API 只需在产品发货到市场之前执行一次吗?

    是这是一个有效的选项。 出厂校准可以在出厂时运行一次、然后使用保存到闪存中  rl_fecssRfFactoryCalDataSet 、然后在产品发运至市场后、每次启动后  rl_fecssRfFactoryCalDataGet 应使用恢复保存到闪存中的校准数据、而不是每次都重新运行校准。

    q2) 发货到市场后、是否可以在每次启动雷达时执行此 API?
    如果这样做有任何问题、请解释原因。

    是的、除了上述工厂校准保存/恢复方法、一种替代方法是允许应用程序在每次启动后重新运行工厂校准。 对于大多数用例、只要在校准时您不会在雷达附近看到任何其他 60GHz 干扰源、这是可以接受的。

    IWRL6432AOP 是否有资格成为预量产样片?
    或者这是否仅适用于 EVM?

    这对于 IWRL6432 的早期样片是必需的、这些样片没有在电子保险丝中存储 ATE 校准数据。 这不适用于 IWRL6432AOP。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    我注意到您提供的信息可能有误、因此我想确认一下。
    我的理解是 API rl_fecssRfFactoryCalDataGet  用于  保存  将校准数据存储到闪存中、并 rl_fecssRfFactoryCalDataSet 用于  恢复  恢复校准数据。
    能否请您确认是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是的、抱歉、您的最新回复是正确的。 我的回复中翻转了 API。

    此致、

    Josh