This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:can't 打开可视化工具

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK, AWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557099/awrl6432boost-can-t-open-visualizer

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDK

工具/软件:

我使用的是 AWRL6432BOOST、我的 SDK 版本是 MMWAVE-L-SDK 05.03.00.02。 运行可视化工具时、会出现类似这样的消息并且可视化工具无法启动。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:
     
       我已经邀请了我们的软件专家。  请允许我们花一天左右的时间仔细检查并彻底回答您的问题。

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    感谢您联系我们。 您似乎使用的 SDK 已经过时、请下载最新的 SDK 5.05.03.00 并重试。

    如果您仍然看到相同的问题、请在连接 EVM 的情况下打开设备管理器、并确认连接到 XDS 的 COM 端口是您在启动 SDK 可视化工具时看到的端口吗?

    对于我的计算机、当我连接设备时、会看到以下内容:

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我的器件是 ES1.0 板、最多只能使用 SDK 5.03、因此是否可以单独安装 SDK 5.05.03 而只使用可视化工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    我很抱歉延迟回复、请允许我花几天时间来了解您的后续步骤。

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chang:

    遗憾的是、我们不支持较旧的 ES1.0 板、因为它不是最新的。 您是否可以通过任何方式获取新电路板? 我们可能会将您当前的主板更换为新的 ES2.1 主板。

    此致、

    Vignesh K.