This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1123:查看原理图

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1123, TMCS1126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561151/tmcs1123-review-schematic

部件号:TMCS1123
主题中讨论的其他器件: TMCS1126

工具/软件:

您好的团队、

您能帮助查看 TMCS1123 的原理图吗?

BR/Xiaoying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoying、  

    这里有几条评论:

    -首先,对于客户选择使用的任何拓扑,我们建议他们使用旁路电容器,我们在数据表的第 9 节中解释。 如果电源噪声异常大、他们可能还希望查看有关铁氧体磁珠 的信息、并查看有关 EMI 保护的文档 SBOA620:

    关于输出、我不太确定它们在这里的意图是什么。 它们在 10k 和 39kΩ 电阻器之后组装的小电阻器形成一个电阻分压器、可有效地折叠基准和输出的输出。 看起来他们正在尝试将其用作真正的差分设置、但情况并非如此。 VREF 只是可以从 VOUT 输出中恢复的直流输出。 我使用 TMCS1126 模型来检查 TINA 中的设置、并确认我的怀疑:

    VOUT 单端压降至~98mVpk、与预期的~5Vout 之差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoying、  

    如果要进行检查、我将附上我在上面使用的 TINA 模型。 请注意、这是 TMCS1126 模型、TMCS1123 SPICE 模型仍在开发中。  e2e.ti.com/.../TMCS1126A1_5F00_Xiaoying.TSC