This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:点云数据的多普勒

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558865/iwrl6432boost-doppler-of-point-cloud-data

器件型号:IWRL6432BOOST


工具/软件:

您好团队:

我使用了运动和存在检测的毫米波演示。
雷达可以检测移动的物体、但我无法欺骗多普勒以保存工业可视化工具的数据。
在保存数据时,有点云数据,但多普勒在所有点都是 0。

我想得到多普勒的值。

我参考此页面、但无法解决问题。

e2e.ti.com/.../iwrl6432boost-i-am-curious-about-the-z-value-and-doppler-value-of-the-detected-output-data

您是否有任何想法来解决我的问题?

此致
Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    您正在使用哪个配置文件? 可能多普勒 FFT 大小不够大、速度分辨率非常低、和/或轻微的运动速度四舍五入为零。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedrorm、

    感谢您的答复。

    我使用以下配置文件。

    MotionDetect.cfg

    C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\profiles\xwrL64xx-evm

     

    目标具有较小的运动速度、因此速度可以四舍五入为零。  

    我需要速度的值。

    此致、  

    Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi、

    您尝试检测哪种速度? 例如行走的人的速度? 车辆的速度? 您是否尝试过 PresenceDetect 或其他配置?

    此致、

    Pedrorm