This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:AWR6843AOPEVM 电路板是否能够以单音进行 RCS 测量?

Guru**** 2582145 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548549/awr6843aopevm-is-the-awr6843aopevm-board-capable-of-doing-rcs-measurements-with-a-single-tone

器件型号:AWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具/软件:

您好:

我想使用 AWR6843AOPEVM 和 DCA1000EVM 在不同目标上执行 RCS 测量。 我想在不同入射角处测量单个频率的 RCS。 此传感器是否可以实现?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的联系、我邀请了 DCA1000 专家、并将在下周某个时间回答您的问题。

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们不支持您执行 RCS 测量?  很容易在不同目标之间执行相对 RCS 测量。  但很难执行绝对 RCS 测量。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何使用单音执行相对 RCS 测量? 您能否使用原始 IQ 数据并选取实部和虚部的幅度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我将使用 FMCW 线性调频脉冲并对接收到的信号应用距离 FFT 和多普勒 FFT。   然后找到来自目标的峰值功率。   如果其他目标放置在同一位置、则应用完全相同的线性调频脉冲并应用准确的后处理。 那么、功率比是两个目标之间的相对 RCS。   请注意、在此测量中、应将目标视为点目标。   

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议,我同意这将给我两个目标之间的一个相对的衡量。 原始 IQ 数据的单位是什么? 您能为我提供文档来更好地了解 IQ 数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FS(满量程)是 ADC 的最大功率。 最大 ADC 摆幅为+–1V (2Vp-p)、FullSwing 将为 10dBm (0dBFS)。

    假设您使用 16 位 ADC 原始数据、+2^15 代码值将为+–1V。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到有关此主题的相关讨论。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254696/iwr1843boost-calculation-of-rcs/4751328?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=RCS%2520computation# 

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有一个后续问题、我们讨论了在应用距离 FFT 时确定来自目标的峰值功率、这个峰值功率究竟相对于什么? 在  附近没有目标的情况下、所测量的背景功率级别 I 约为 60dB、非常高。 如何确定这一功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    通常、如果您查看距离 FFT、则与目标的峰值应该非常明显。   您还可以查看距离多普勒输出并在天线间(距离多普勒热图)组合非相干性以进一步提高 SNR。   

    我假设该测试是在消声室中进行的。  这意味着测试环境非常干净、来自相邻距离频段的信号功率应该较低。   目标是测试期间不会移动的点目标。   

    请发送您的设置图片、ADC 数据图、距离 FFT 和距离多普勒热图、以便我进行分析。  

    此致、

    Zigang

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、测量是在消声室中进行的。 这是距离 FFT、目标位置是 1.4m。 我的第一个问题是 0.1m 时的大 (90dB) 峰值是多少、这在所有测量中都存在。 如果线性调频脉冲的带宽减小、这些峰值会减小、这向我表明元件之间存在一些相互耦合。  

    第二,这个图形是用 plotresponse() 函数生成的,我的问题是如何确定“功率“? 这种“力量“是什么衡量标准?  

    感谢你的帮助。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的、近端峰值来自 TX 耦合。 可以调整 HPF 转角频率以进行调整。

    我不熟悉 plotResponse、它是否来自 TI?  

    此致、

    Zigang