This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843AOP:ADC 样本数和 LPF 带宽

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554681/iwr1843aop-number-of-adc-samples-and-bandwidth-of-lpf

器件型号:IWR1843AOP


工具/软件:

您好:  

我正在学习 IWR1843AOP (它正在运行 SDK 3.6) 。  

1) 如果我将 ADC 样本数从 256 更改为 512、LPF 的带宽是否会自动更改?  

 由于 ADC 样本数较大、FFT 周期也会较大、因此 频率分辨率会很小。  

2) 如果 1) 是、该 LPF 带宽是否不仅应用于 SNR 计算、还应用于噪声功率计算?

3) 如果我使用以下设置、雷达立方体大小将覆盖 IWR1843AOP 的共享 L3 存储器。  

 在这种情况下、预计会发生什么?  

 合成 1x 模式(这意味着每个样本 4 个字节;实部为 16 位、虚部为 16 位)
 ADC 样本数:512
 TX 天线数量:3(在 TDM MIMO 配置中)
 RX 天线数量:4.
 每帧的线性调频脉冲数:48

 Radar_Cube_Size = 4 字节* 3 * 4 * 512 * 48 = 1180KB  

 (IWR1843AOP 的共享 L3 存储器的大小为 1024KB)  

e2e.ti.com/.../3722508

请提供建议。  

此致、  

Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您可能会导致演示崩溃、或者 DPU 无法正确配置、因为它没有足够的内存来分配 L3 内存。  如果是这样、如果您尝试从无法访问的内存中写入或读取、则可能会遇到硬故障。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您对问题 3 的答复)。  

    您能否回答问题 1) 和问题 2)?  

    谢谢、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    对不起、我没有看到这些问题。  让我来深入了解一下、并在本周结束时提供最新信息。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您是否对 问题 1) 和问题 2) 有任何更新?  

    请回复。  

    此致、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您是否对 问题 1) 和问题 2) 有任何更新?  

    请回复。  

    此致、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shoko。

    对延误表示歉意;我仍在研究这一点。  我将在明天的一天结束前提供最新情况。  感谢您的耐心。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您是否对 问题 1) 和问题 2) 有任何更新?  

    请尽快回复。  

    谢谢、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shoko。

    [引述 userid=“560047" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554681/iwr1843aop-number-of-adc-samples-and-bandwidth-of-lpf

    1) 如果我将 ADC 样本数从 256 更改为 512、LPF 的带宽是否会自动更改?  

     由于 ADC 样本数较大、FFT 周期也会较大、因此 频率分辨率会很小。  

    [/报价]

    我相信这是自动完成的。  通过 ICD、我看不到任何允许您配置此值的内容、因此情况应该是这样、但我将在明天确认。

    2) 如果 1) 是、该 LPF 带宽是否不仅适用于 SNR 计算、还适用于噪声功率计算?

    否;SNR 计算是通过在 CFAR 计算中查看距离多普勒热图中的峰值和计算出的电芯噪声来完成的。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、  

    感谢您的反馈和研究。  

    1)

    >我相信这是自动完成的。 纵观 ICD、我没有看到任何可能让您看到的东西

    >配置此值、因此情况应如此、但我明天会确认。  

    我正在等待您的答复。 谢谢。  

    2)

    >否;通过查看距离多普勒热图中的峰值和单元噪声来计算 SNR

    >作为 CFAR 计算的一部分进行计算。  

    我可以再问一次吗?  

    LPF 带宽是否会根据 ADC 样本数自动变化、同时适用于多普勒人热图的峰值和作为 CFAR 计算的一部分计算的电芯噪声?  

    此致、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shoko。

    我正在等待您的答复。 谢谢。  [/报价]

    我已确认这是正确的。  它会根据 ADC 样本数自动设置

    LPF 带宽是否适用于在 CFAR 计算中计算的人多普勒热图峰值和计算的电芯噪声(该带宽将根据 ADC 样本数自动更改)?  [/报价]

    但没有。  它从 ADC 数据中去除较高频率、但不直接用于 SNR 计算、也不会影响较低频率的 SNR。

    此致、

    Santosh

    [/quote]