This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:近场和远场的计算

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559079/iwr6843isk-calculation-of-near-field-and-far-field

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

您好、

如果我使用第一个和最后一个 TX 和所有 RX(提供 8 个天线对)、如何在 IWR6843ISK 中找出近场端和远场的起点? 在另一个情况下、我使用全部 12 个天线对? 在这种情况下、我是否需要知道 TX 和 RX 之间的距离? 如果是、TX 和 RX 之间的距离是多少? 我非常感谢您的帮助!

谢谢!

此致、

Zahra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zahra!
    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zahra:

    我们正在调查您的问题、其中一位硬件专家应在 24 小时内回复。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhara:

    为了计算远场、您需要考虑的 D 为=(非重叠虚拟天线的数量–1)*(lambda)/2

    因此、第一种情况下会得到 D = 7*(lambda)/2

    第二种情况还会给出 D = 7*(lambda )/2(说明:启用所有 TX 后、存在 4 个重叠元素、因此 D 仅考虑 8 个)。

    您需要考虑非重叠虚拟天线元件来计算总孔径。 虚拟天线之间的间距为(λ)/2、因此、上述方程。 希望这可以清除您的查询。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Swarnendu Chattopadhyay 。 您的回答很有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zahra,

    我上一篇回复中有一个小拼写错误。 已更正。

    很高兴为您提供帮助!

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、即使我们有 12 个天线对、方位角平面的 D 也将保持不变。 对于仰角平面、我们将仅使用 TX2 和所有 4RX、因此在该情况下 D 将是 3 *(lambd/2)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zahra,

    考虑 3D 检测时、计算远场时应考虑考虑考虑 8 个元素的 D。

    谢谢、

    Swarnendu