This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:高多普勒峰值、无目标

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555782/awr2243-high-doppler-peak-with-no-targets

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件:TDA2

工具/软件:

使用任何配置查看任何场景时、Im 在多普勒数据中获得较高的峰值、即使直接观察吸收泡沫板、几乎总是在距离库 5 处或附近。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想测试源在您的配置中已启用。 您能否禁用测试源并执行测试?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha -

    不错的猜测、但情况并非如此。 这是我使用的配置文件...是否有其他地方可以在我知道的情况下打开?:

    TEST_SOURCE_ENABLE =  0    -- 0:禁用、1:启用
    LD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以从“输出“窗口共享日志吗?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日志中。 TXT 文件如下所示:

    2025 年 8 月 25 日 10:02:58:API:EnableTestSource、0、1、0、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否可以共享正在使用的整个输出日志或 lua 脚本?  

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我回顾一下这个脚本、并在下周中旬之前回复您。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在您正在使用的 lua 脚本中、测试源被禁用。 当后处理窗口打开时、您是否可以点击其他选项并选择“Remove DC“? 可能是您在第 1 个频段中看到强信号的情况。

    此致、

    Samhitha