This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:原始(未解调)DDMA 数据的距离多普勒图

Guru**** 2582085 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556794/awr2944evm-range-doppler-map-of-raw-not-demodulated-ddma-data

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944DCA1000EVM

工具/软件:

TI 工程师大家好:

我一直在努力对 AWR2944s 的 OOB (DDM) 演示(,上下文: AWR2944EVM:访问和压缩雷达立方体数据)  进行一些更改。 为了验证我的更改、我使用 DCA1000EVM 收集了原始 ADC 数据、但了解 DDMA 配置有一些问题。 如果您能为我提供一些关于 DDMA 基础知识的帮助、那将会很棒。

我传递包含以下行的.cfg 文件:

profileCfg 0 77 267 7 57.14 0 0 70 1 384 13349 0 158
chirpCfg 0 5 0 0 0 0 0 15
frameCfg 0 5 16 0 384 100 1 0
ddmPhaseShiftAntOrder 0 2 3 1.

在 chirpCfg 中、线性调频脉冲起始索引为 0、结束索引为 5、与 ID 为 0 的配置文件相比、所有线性调频脉冲都没有变化。

现在、frameCfg 中定义了有 16(?啁啾?) 环路中。

因此、牢记这一点:
1.) 将帧分成 6 个相同线性调频脉冲的 16 个回路后的意义/概念是什么? 据我所知、DDMA 调制是根据以下 文件中概述的公式针对每个线性调频脉冲和每个 TX 完成的:file:///C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/ti/datapath/dpc/objectdetection/objdethwaDDMA/docs/doxygen/html/index.html 、因此不需要任何进一步的线性调频脉冲分频。 所以我不明白背后的想法。  

2.) 我按照 mmWaveStudio 指南末尾所述读取收集的数据、之后我使用标准 2D FFT(在此阶段无窗口化)。 我获得了一个距离多普勒图(绘制为单帧,每个线性调频脉冲有 96 个线性调频脉冲和 384 个 ADC 样本)、其中没有单个常见的直流尖峰 、而是有 6 个不同的尖峰(类似于本后 AWR2944 中看到的尖峰:将 1D FFT 数据处理为 2D FFT 数据并解调 DDMA) 。 这是未解调的 DDMA 数据的有效距离多普勒图吗?  尤其是这 6 个尖峰源于何处?  它们是否对应于 DDMA 的 6 个子频带 (2 个空频带+ 2TX) 的边界、因此与.cfg 文件中使用的每个环路 6 个线性调频脉冲无关?  

    

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    将帧分成 6 个相同线性调频脉冲的 16 个环路后有什么意义/概念?

    6 个唯一的线性调频脉冲配置了不同的 Tx 相移。 但它们并不相同。

    您可以使用以下文件解析 ADC 数据并检查是否已正确解析该数据。

    bin2MatData.m

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha、

    感谢您的回复 — MATLAB 脚本对您有所帮助!

    6 使用不同的 Tx 相移配置唯一的线性调频脉冲。

    关于 DDM/A、我阅读了这两份文件:

    根据我的理解 、我们需要区分 TX 天线代码 以构建 MIMO 虚拟阵列。 这是通过 应用 PER TX 代码 ω=(2 * PI *(k - 1))/(N_t) 或在 DDMA 情况下 ω=(2 * PI *(k - 1))/(N_t + 1) 来实现的。 但是、这些文档未提及任何进一步的线性调频脉冲分频。


    为什么除了 omega 给出的每个 TX 调制之外、我们还使用自己的调制方案引入 6 种不同的线性调频脉冲? 您能否在短期内澄清一下这项工作的目标是什么?

    此外、这 6 个不同的线性调频脉冲发送了哪一个、为什么我们选择 6 个?


    感谢您的支持!
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我今天不在办公室。 我会审核您的回复、并由星期二回复您。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Samhitha:

    没问题,我希望你能在你离开后帮助我! 这将是非常感谢。  

    谢谢您、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

       有关更多详细信息、请参阅高端角雷达参考设计的第 2.4.7 节 DDMA。

    [报价 userid=“635100" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556794/awr2944evm-range-doppler-map-of-raw-not-demodulated-ddma-data/5999433 为什么除了 omega 给出的每个 TX 调制之外、我们还使用自己的调制方案引入 6 种不同的线性调频脉冲? [/报价]

    对 所有线性调频脉冲中的发送器使用静态相移不会产生多普勒频移。 多普勒频移是指因相位随时间的持续变化而引起的频率变化。

    此外、这 6 个不同的线性调频脉冲被传输、为什么我们选择 6 个?

    要使用的唯一线性调频脉冲数取决于您正在配置的子频带数量(4 个有效频带+ 2 个空频带)。  

    此致、

    Samhitha