This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:关于 APP_IDALLOC(基地址:0x5800 0000)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559353/iwrl6432aop-regarding-app_idalloc-base-address-0x5800-0000

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

xWRLx432_TRM_RevC.pdf 中未记录 APP_IDALLOC(基址:0x5800 0000)的偏移量和字段说明。 此区域是否可以在 IWRL6432AOP 上配置? 如果它是可配置的、您能否提供偏移量和字段说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato-san、

    对于 6432 的寄存器映射、您一直在问很多问题。 对于您询问的问题(例如 APP_IDALLOC)、是否有理由需要此信息? 是否由于 APP_IDALLOC、阻止您在另一个内部模块中使用器件?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedrorm、

    非常感谢您的友好回答。

    我们目前正在使用 IWRL6432AOP 设计汽车雷达 ECU。 在此过程中、我们将查看部分中列出的每个模块  2.1 主子系统 APPSS Cortex M4 存储器映射  确保正确配置必要的模块并禁用未使用的模块。

    存储器映射中提到了 APP_IDALLOC、但 TRM 中没有说明。 这就是我们要求提供更多信息的原因。

    如果 APP_IDALLOC 不适用于用户访问、只需告知我们就足够了、我们不需要偏移量或字段说明。

    我们衷心感谢您的大力支持与合作。

    此致、
    佐藤博康