This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:液位感应应用中 IWRL1432 的天线布局指南

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432, IWRL1432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559617/iwrl1432-antenna-layout-guidelines-for-iwrl1432-in-level-sensing-application

器件型号:IWRL1432


工具/软件:

尊敬的团队:

我们目前正在使用开发液位感测器件 IWRL1432 天线部分基于 EVK 参考设计。 但是、由于制造限制、我们不得不进行一些修改。 我们希望您在以下方面提供详细的指导:

  1. 通过击剑策略

    • 对于天线和馈电结构周围的过孔屏蔽、建议采用什么方法?

    • 具体来说、过孔之间应保持多大的间距、以及相邻的 Tx 线路对之间应放置多少个过孔、以确保更大限度地减少耦合和泄漏?

  2. 布线长度要求 (Tx 和 Rx)

    • 关于 Tx 和 Rx 布线长度、建议遵循哪些指导原则?

    • 在确定最大长度或理想长度时、必须考虑一些特定参数(例如插入损耗,电介质损耗,相位延迟)吗?

    • 如果可用、请分享可指导我们定义可接受限值的计算或参考标准。

  3. 仿真/计算工具

    • 您能否推荐合适的仿真工具或计算方法来加快评估过程并确保我们修改后的布局符合性能要求?

您对上述问题的支持将帮助我们完成布局、并确保设计保持出色的射频性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    请允许我 24 小时来检查这个问题。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、理论上、过孔之间的间距应小于电介质中波长的十分之一。 实际上、它应该是 电介质中波长的 1/20。 您可以按照下面 IWRL1432BOOST EVM 中的过孔屏蔽策略操作。 您可以在 TX 通道之间保留 2/3 行的 GND 过孔、以确保充分的 TX-TX 隔离。

    然而、RX-TX 耦合是一个主要因素、因此请确保在闭合的 TX 和 RX 通道之间至少有 4/5 排过孔以及一定的距离、从而确保正常的 TX-RX 隔离。

    https://www.ti.com/lit/zip/SWRR183

    2.建议尽量缩短传输线路。 没有具体的建议。 但是、请确保分别指定 RX 通道和 TX 通道的长度。 (RX1、2、3;)和 (TX1、TX2) 应进行长度匹配、以确保没有相位不匹配。

    3.您可以使用 ANSYS HFSS 进行 EM 仿真。

     

    如果您有任何其他问题或后续问题、敬请告知。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankit、感谢您的回复

    • 在 EVK 电路板中、我只看到 一行过孔 用于某些区域的 Tx 到 Tx 隔离。
       是足以进行隔离的单行过孔

    • 中的示例 TX 布线长度 、它是否需要与相关 波长 、或者、如果是、就足够了 TX 对只是相位匹配的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    在期间、EVM 应有一个更靠近器件的排过孔 扇出 。 建议在传输线路扇出后至少有 2 行过孔。 TX-TX 耦合不是主要耦合、额外的设计注意事项应是 TX-RX 耦合。

    关于 TX 布线长度与波长没有其他建议。 只有 TX 传输线的长度(相位)应匹配。

    此致

    Ankit