This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001:DTSR

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4001-Q1, OPT4003-Q1, OPT4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559661/opt4001-dtsr

器件型号:OPT4001
主题中讨论的其他器件: OPT4003-Q1

工具/软件:

您好:

我们将在我们的系列产品中推出 OPT4001DTSR、但现在、当涉及到第一个系列量产时、器件将无法供货。

我们已经完成了对该传感器的鉴定。 因此、只要没有其他行为相同的传感器、我们就更倾向于使用此传感器。

摘要:

- OPT4001DTSR 与封装 SOT-5X3 (DTS) 无库存。

-它什么时候会回到库存?

-切换到 OPT4001-Q1 型号会更好吗? 区别是什么?

-或者甚至对于 OPT4003-Q1 ?  

对于我们的应用、非常重要的是、在整个测量范围内、光灵敏度的线性度都非常好。 这足以满足 OPT4001 的要求。

此致

Andreas Mitterrer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯·海尔  

    团队中的某个人将与您联系。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn