This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432FSPEVM:TI 评估板的无线电测试结果

Guru**** 2581675 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432FSPEVM, IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1560100/iwrl6432fspevm-radio-test-results-for-ti-evaluation-board

器件型号:IWRL6432FSPEVM
主题中讨论的其他器件: IWRL6432BOOST

工具/软件:

您好:

首先、我感谢 TI 提供了此 IWRL6432FSPEVM 评估套件的所有设计文件。 我开发了一种基于此评估套件的设计。

我们目前正在电路板上执行无线电测试、以验证是否符合 CE 和 FCC 标准。
我们是否可以获取符合无线电设备指令 (RED) 和 FCC 标准的此评估板的无线电测试报告、以便将我们的设计结果与您的评估套件的结果进行比较?

感谢您的支持、

Francois

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois,

    感谢您的联系。 请让我们在几天后回复。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Francois!  

    IWRL6432FSPEVM 未经过 FCC 或 RED/CE 测试。 但是、该设计确实从 IWRL6432BOOST 中绘制了很多内容。 它们都具有相同的器件和封装、以及许多相同的元件。  

    您可以在此处找到 IWRL6432BOOST 测试结果: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJQEKiwEMZfvtfnDKUQZeQ__com.ti.mmwave_devtools__FUz-xrs__LATEST 

    我希望这对您有所帮助!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:  

    我看到您点击了“这没有解决我的问题“、但我没有看到后续问题。 您对此主题有后续问题吗?

    谢谢!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我道歉;我认为收到的通知与之前的答复有关。 由于我的设计与 IWRL6432FSPEVM 板非常相似、因此我更倾向于直接使用该套件的报告。
    我将审查这些报告、并在这种情况下进行比较。
    感谢您的支持。

    Francois

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois,  

    很高兴为您提供帮助。 我将关闭该主题。 如果您对此主题有任何直接的后续问题、请随时发布这些问题、然后重新打开该主题。 否则、如有任何其他硬件或软件问题、请随时开始新主题!  

    谢谢!  

    Blake