This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:4 线 RTD 连接

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559198/tdc1000-c2000evm-4-wire-rtd-connection

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

如何将四线 PT1000 连接到 TDC1000 - C2000EVM 的 RTD 接口?

TDC1000 - C2000EVM 的 ToF 测量精度是多少? 为什么在测量条件保持不变的条件下、GUI 界面上的值会随着时间的推移从 29.72583us 逐渐降至 29.695529us?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TDC1000 不适用于 4 线 RTD。  它应该与 2 线 RTD 搭配使用。  如果他们真的想使用 4 线 RTD、就可以直接使用传感器的 2 根导线、而忽略另外 2 根导线。  不过、这会抵消 4 线 RTD 的优势。   

    根据频率的不同、测量分辨率可在 mm 范围内。  变化可能是由于温度等环境因素造成的、但这似乎在原因范围内 (~1mm)。