This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:CCS20.10 加载应用映像失败

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1560556/awrl6844-ccs20-10-load-appimage-fail

器件型号:AWRL6844


工具/软件:

团队、

当我使用 CCS 20.10 从 SDK 6051 加载 QSPI_FLASH_TRANSFER 和 MMWave_demo 的应用映像时、我遇到以下错误。 请帮助确认我的操作。

此致、

Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    感谢您联系我们。 您是否在那里最初刷写了一个空的应用映像、并在连接到调试器后加载 QSPI 调试?

    以下链接指向 使用 CCS 20 进行调试的指南

    此致、

    Vignesh K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh

    感谢您的回复、此问题已解决。 您可以关闭此主题。

    此致、

    Shawn