This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:IWR1843BOOST:CAN 't 在雷达工具中查找生命体征演示–如何在 CCS 中运行?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST, AWR1642, IWR1843, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553681/iwr1843boost-iwr1843boost-can-t-find-vital-signs-demo-in-radar-tool-how-to-run-in-ccs

器件型号:IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642IWR1843IWR6843

工具/软件:

我正在使用 IWR1843BOOST 测量心率 (HR) 和呼吸频率 (BR) 的项目。 但是、当我打开雷达工具(毫米波工业工具箱)时、我找不到任何生命体征演示或相关示例。 我还想在 Code Composer Studio (CCS) 中运行演示、但我不确定要使用哪个工程或二进制文件。

请您提供以下帮助:

1.为什么雷达工具中没有可用于 IWR1843BOOST 的生命体征演示?
2.如何在 CCS 中运行它—我需要从 AWR1642 迁移还是使用其他实验工程? 是否有任何分步说明或迁移指南?
如果 SDK 不包含 IWR1843BOOST 的此演示、我是否可以使用 TI 提供的替代实验室(例如生命体征实验室)作为起点并进行调整?

感谢您提供文档、示例或 SDK 包的任何指导或链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    对此进行了深入研究。  请在几天内给我们回复。  感谢您的耐心。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IWR1843 的运行频率为 77GHz、不是生命体征测量的许可频带。 您可以在此处使用 6843 演示作为起点。

    http://dev.ti.com/tirex/local?id=vital_signs_with_people_tracking_user_guide&packageId=radar_toolbox

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、
    感谢您的答复。 这是否意味着 IWR1843 根本不能用于生命体征检测、或者 TI 不提供官方演示? 换句话说、如果我们需要 TI 的全面支持和参考演示、我们是否应该切换到 IWR6843?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您要获得 TI 的全面支持和参考演示、则应切换到 6843。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要购买更多 DCA1000 来收集 rawdata 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需 1 个 DCA1000 套件即可收集 ADC 数据。

    此致、

    Nate