This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:CCS 构建选项

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1560228/awr1843-ccs-build-options

器件型号:AWR1843


工具/软件:

您好、专家

希望优化其编译时间、

因此,他们需要在他们的 makefile 中启用并行编译  ,但是, 使用最佳作业和使用并行编译的编译参数都是“-j 22“

1.他们问为什么这两个选项生成相同的构建参数。  我们如何知道哪个选项正在生效?

2.是否有其他可以节省编译时间的构建选项?

谢谢

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    根据我的理解、“最佳工作“选项只允许并行运行 22 个工作(在本例中)。 而对于并行作业选项、则有一个可配置性来选择作业数量。

    是否有任何其他构建选项可以节省编译时间?

    我不记得有其他可用的选项。

    此致、

    Samhitha