This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:长线性调频脉冲和线性调频脉冲累积之间的 SNR 增强

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1560067/awrl6844-snr-enhancement-between-long-chirp-and-chirp-accumulation

器件型号:AWRL6844
Thread 中讨论的其他器件: AWRL6432

工具/软件:

在 TI 的 AWRL6844 和 AWRL6432 文档中、我发现了一种线性调频脉冲累积方法、该方法将 ADC 样本累积在一起。 我想了解与长线性调频脉冲相比的 SNR 改善情况、例如、具有快速 ADC 采样率的 50us 单个线性调频脉冲、累积的 4 个线性调频脉冲与采样率较慢的 200us 单个线性调频脉冲相比。 我?这两种方法在目标上有相同的时间 正确吗? 是否有任何文档介绍了线性调频脉冲累积或计算这两种方法之间的特定结果的优势? 非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的一位专家将在一天或两天内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    线性调频脉冲累积是一种在不增加雷达立方体大小的情况下提高 SNR 的方法。  您可以通过更长的线性调频脉冲时间来实现类似的目标。  但这是一个最小的 ADC 采样率、因此线性调频脉冲的持续时间受到限制。  

    此致、

    Zigang