This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:ADAS 应用

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559425/mmwcas-dsp-evm-adas-application

部件号:MMWCAS-DSP-EVM
主题中讨论的其他器件:MMWCAS-RF-EVMAWR2944DCA1000EVM

工具/软件:

我们正在 使用 mmwave_studio_casplace_user_guide 启动 mmwcas-rf-EVM、mmwcas-DSP-EVM 。 如何将 mmwcas-DSP-EVM 用于实时应用并对 DSP 芯片进行编程。 请列出要使用的软件/IDE?

提前感谢。

此致、

J.Sathish Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MMWCAS 套件专为用于原始数据采集而设计。

    不支持实时处理。 对于实时应用、我建议您使用我们的可编程传感器、例如 AWR2944

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何对 AWR2944 芯片进行编程。

    1.可从 TI 获取任何 IDE、也可以直接对 ARM 和 DSP 进行编程。

    2、编程此芯片需要任何硬件,如 dca1000evm。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    任何 IDE 均可从 TI 获得、也可以直接对 ARM 和 DSP 进行编程。

    应使用 Code Composer Studio IDE 对内核进行编程。  

    我们提供了 SDK 和演示、可帮助您开始开发。

    https://www.ti.com/tool/MMWAVE-MCUPLUS-SDK

    开发时只需要 EVM 和电源

    https://www.ti.com/tool/AWR2944PEVM

    仅在执行原始数据采集时才需要 DCA1000

    谢谢你

    Cesar