This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:生命体征和跟踪演示不会检测生命体征

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1560118/iwr6843aopevm-vital-signs-and-tracking-demo-doesnt-detetct-vital-signs

器件型号:IWR6843AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我尝试通过“人员跟踪“演示实施生命体征:

Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs_With_People_Tracking

我使用 Uniflash 刷写了相应的二进制文件。 我能够使用工业可视化工具进行连接:

Applications_Visualizer Industrial_Visualizer Industrial_Visualizer

我从下拉列表中选择了 6843 和“具有人员跟踪功能的生命体征“选项。 然后我加载了配置文件:

Vital_Signs_With_People_Tracking Personal_Electronics Vital_Signs vital_signs_AOP_2m.cfg

(或 6 米型号)。

开始之后、我开始接收数据并看到 GUI 中显示的点。 但是、没有显示生命体征。 我试着站在距离传感器大约 50 厘米的位置几分钟,但它从未获得信号,并保持未定义。 我能做什么来让它工作?

我注意到有一个反复警告“帧数据包长度读取不等于帧标头中的 totalPacketLen。 可能会丢弃后续帧“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.能否检查 IWR6843AOPEVM 是否设置为功能模式。 峰值接收器附近有一个小开关、需要为功能模式放置该开关

    2.您能给我们发送可视化工具屏幕的图片吗? 您看到帧编号更新了吗? 您看到被跟踪的人吗?

    3.您还可以尝试从以下位置使用可视化工具吗?

    radar_toolbox_1_30_01_03\tools\visualizers\mm\mm Industrial_Visualizer Wave_Industrial_Visualizer

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 radar_toolbox_3_20_00_04 查看器的帮助下、您可以看到帧编号增加、并且跟踪工作正常、但生命体征部分永远不会更新。

    不过、使用 radar_toolbox_1_30_01_03 查看器、一切都正常工作、我最终能够看到跟踪、呼吸和心脏信号。  “帧数据包长度读取不等于帧标头中的 totalPacketLen。 后续帧可能会被丢弃“警告仍会出现、但现在并不重要。

    感谢您的回答