This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:偏移对 Rx 增益和 Rx 相位的监控器值有何影响

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557093/awr2e44pevm-how-the-offset-will-impact-the-monitor-value-for-rx-gain-and-rx-phase

器件型号:AWR2E44PEVM


工具/软件:

您好、专家

我的客户测试 Rx 增益和 Rx 相位的偏移值。 因为它们的捕获数据不同。

它们的配置如下:

Rx 增益

Rx 阶段

Q1:即使偏移也大不相同、10dB 与 2.6dB、100 度与 0 度、为什么不同的值非常相似?

Q2:为什么 Rx 增益 10dB, Rx 相位 100deg 的曲线是 对角线?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    您能否确保两个实验的运行时校准配置相同?

    有多少时间在 x 轴上表示?

    芯片温度将在帧间漂移、随着温度的变化、相位和增益预计漂移缓慢。 在我看来、左侧增益和相位的变化并不大。 有时、当温度超过某个温度边界时、运行时校准将触发并调整增益和相位、我认为第二种情况就是这样。 您能否尝试重复这两个案例几次以确认此观察结果? 我们来比较两种情况下中间都没有触发校准的情况。

    此致、
    Shailesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shailesh

    运行时校准配置是相同的。

    我混淆仅与不同的偏移值配置、但报告值有很大不同?

    为什么 Rx 增益和相位的报告值都有较大的偏移、会变成 对角线?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、  

    抱歉、如果您说差异大于预期、或者不像您预期的那么大、我不太清楚?

    我想您说这是一个很大的差异、因为仅失调电压不应该改变数据随时间变化的方式、对吧? 因为我的回答是一样的:  

    芯片温度会在帧之间发生漂移、随着温度的变化、相位和增益预计会缓慢漂移。 在我看来、左侧增益和相位的变化并不大。 有时、当温度超过某个温度边界时、运行时校准将触发并调整增益和相位、我认为第二种情况就是这样。 您能否尝试重复这两个案例几次以确认此观察结果? 让我们比较两种情况下中间都没有触发校准的情况。

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shailesh

    根据我的理解,差异不会那么大。 由于环境温度升高相同、因此只有失调电压不同。  添加偏移差值后的 Rx 增益数字将类似。 但从结果来看 ,一个像对角线,另一个有脊柱。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、  

    我认为您基本上是正确的。 唯一需要考虑的是、有时温度变化会触发运行时校准。 右侧图中值在大约时间=100 时的突然漂移 看起来像校准引起的漂移。 在左侧情况下未触发校准、这也是正常现象、但为了进行比较、我们可能无法正确比较。  

    因此、为了进行比较、我们应再试几次、以确认这是可重复行为且不受校准影响。 如果可能、在这两种情况下、使启动器件温度完全相同。  

    此致、
    Shailesh