This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:写入 RTI_B 导致中止

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545805/iwr6843isk-writing-rti_b-causing-an-abort

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

我正在尝试使用 RTI_B 来生成计时器中断 、但根据技术参考手册 (SWRU522E) 中的说明、从寄存器 0xFFE00 进行的任何读取/写入都会导致中止、并且在寄存器视图中、该寄存器值仅为?????。 我排除了 MPU 区域、并得到了另一个 IWR6843ISK 版本、让我可以毫无问题地写入寄存器。 我正在尝试工作的电路板看起来与 Rev C 最相似、尽管 图表中的角落有凹口、但我的整个角落都是切口。 让我编写 RTI_B 寄存器的电路板是一个 IWR6843ISK-ODS(已弃用)、但我无法让 UART 处理它。 因为我只找到 60GHz 毫米波传感器 EVM 用户指南、所以有关修订版本差异的任何文档都将很有帮助。 或者、如果需要任何启动/时钟使能 来允许寄存器写入 RTI_B、我找不到任何东西、只能在另一个电路板版本上正常工作。 我 使用 TI CLANG v2.1.3 LTS 在 CCS 12.8.1 上运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laura:

    很抱歉、延迟的回复。 您是否将 IWR6843ISK 电路板连接到 MMWAVEICBOOOST 电路板。 仅当您将 IWR6843ISK 电路板连接到   MMWAVEICBOOOST 电路板时、才能进行调试。 此外、当您仅在通过 JTAG 连接 Cortex R4 且内核暂停时才看到 RTI_B 寄存器时

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将 MMWAVEICBOOOST 基板与它一起使用、并对 cortex R4 进行编程。 我认为这是电路板修订版的问题、因为我们有 IWR6843ISK 的评估版本、让我可以毫无问题地从寄存器读取/写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laura:

    如果您能够连接 JTAG 并与 Cortex R4 配合使用、则不会屏蔽 RTI_B 寄存器。 仅针对 JTAG 连接发布电路板修订版。

    此致