This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:IWR6843ISK 角度返回近 50%优惠

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556796/iwr6843isk-iwr6843isk-angle-return-almost-50-off

部件号:IWR6843ISK


工具/软件:

我有一个使用开箱即用二进制文件的 IWR6843ISK 器件。  我正在进行圆顶距离和角度测量。  我平均点云(通常 20 点左右)。  距离值相当准确(无校准)、但角度值却偏离了方向。  我只做了一个人在大约 18 度的视轴左边。  我进行了从 1 米到大约 6 米的测量。  返回的角度在所有距离上都相同。  我得到了大约 10.7 度的视轴左(至少 7 度或更多的度比实际)。  我实际上不是按照建议进行校准的时间或设备。  我是否可以发送一些配置命令来调整这些角度、只需进行试错、直到关闭为止?  顺便说一下、视轴似乎非常接近正确。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、延迟的回复。  

    如果您打算对人体运动进行测量、我们建议您使用 3D 人员跟踪演示、该演示将为您提供人员的准确位置。 这样就更容易测量距离和角度。

    您可以在雷达工具箱中的以下位置找到 3D 人员跟踪演示

    People_Tracking;chirp_configs Personal_Electronics People_Tracking

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户端不需要进行校准。 该演示负责校准

    此致