This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:如何在印度采购

Guru**** 2582045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553975/awrl6432-how-to-procure-in-india

器件型号:AWRL6432


工具/软件:

您好、

我们想出于测试目的采购此传感器、如果一切顺利、我们将批量购买 IWRL6432BDBAAMFR 

我现在可以从印度购买 3-4 吗? 在 TI 工厂、我可以购买、但我似乎需要支付进口和 国际快递公司的费用。

谢谢

Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar

    感谢您联系我们。 您要测试的用例是什么? 人员计数、汽车中的生命存在检测等

    根据您的回答、我可以让合适的专家回答您的问题。

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    它用于查找人与传感器的距离。 虽然我们针对的是一个人的距离、但未来可能需要捕捉更多的人的距离。  

    适合健身区。  

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:

    感谢您的回复、我已经邀请了能够帮助您获取这些 EVM 的人员。

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:

    如果 EVM 数量较少、则必须在 TI 网站上购买、并支付进口和快递费用。 对于大量 (>1K)、您可以联系印度以外的销售代表、他们可以帮助您进行采购。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    是否有方法。 我们可以获取用于测试或评估目的的样片?

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    下订单时、我是否必须选择买方或 TI 并询问“谁将作为登记进口商处理进口和清关事宜?“

    我将以 INR 支付金额

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:

    您可以用 INR 付款。 无需清关。

    此致