This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:IWR6843 和放大器;CC3351 连接器参考设计

Guru**** 2583905 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843, CC3351, IWR6843ISK, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558681/iwr6843isk-iwr6843-cc3351-connector-reference-design

部件号:IWR6843ISK
Thread 中讨论的其他器件:CC3351、IWR6843、IWR6843AOP CC2642R

工具/软件:

您好、

请帮助确认  IWR6843 和 CC3351 的兼容性、如果是、请分享参考设计。 如果不是、请提供与 IWR6843 组合 WiFi +蓝牙连接的建议

此致、

Karthick Kuthalingam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthick:

    您能详细说明一下您所说的兼容性是什么意思吗? 是您要寻找的一些特定接口与 CC351 连接。 或者、您想知道 IWR6843ISK EVM 是否可以与 CC351 评估模块连接。 如果有、您能否分享 EVM PN;或者它是与 CC351 芯片组连接的毫米波雷达器件。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试连接 IWR6843 芯片 和 CC33521(一款 WiFi +蓝牙芯片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试连接 IWR6843 芯片 和 CC3351(WiFi +蓝牙芯片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthick:

    您应该能够使用 UART 和 SPI 进行连接。 请参阅下面的 IWR6843AOP 与 CC2642R 的接口示例。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的要求是连接组合芯片(WiFi +蓝牙)、上面 共享的芯片不同。 但 AOP 封装不支持该功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    您正在设计新电路板、还是要使用现有 EVM? 我们没有任何具有 BLE + WiFi 功能的 IWR6843 (IWR6843ISK) EVM。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行新的电路板设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    那么您应该能够使用 UART 和 SPI 进行连接。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IWR6843 中的 MCU 是否支持 TCP/IP 协议栈、这对于 WiFi +蓝牙芯片的连接非常重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthick:

    IWR6843 具有内置的 Cortex R4F。 我需要在内部检查它是否支持 TCP/IP 堆栈。 请允许我在下周初对此进行调查。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthick:

    IWR6843(带 Cortex R4F)不支持 TCP/IP 堆栈;需要其他配套产品(如 CC26XX 和 CC32XX)来支持 TCP/IP 堆栈。

    此致

    Ankit