This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010:使用 GFCI 实现螺线管运行

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558619/afe3010-solenoid-operation-with-gfci

器件型号:AFE3010


工具/软件:

您好、Peter:

您能否与我分享完整的集成原理图、包括锁存电路和 GFCI 控制器? 您可以在个人邮件 ID 上共享 (mayankvelani98@gmail.com)

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    完整的 GFCI 电路如数据表图 15 所示。 您还可以订购 EVM 以进行快速验证。 我们没有其他 可以分享的配置电路。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang Zhou、  

    我同意这个原理图、但 SCR 只会触发 20ms。 我们需要此信号保持连续、直到通过 PTT 引脚复位了故障。 以便我们如何排列其他锁存电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有一些与此主题相关的在线拆卸视频。 请查看它们是否提供了有用的提示。

    有两种主要类型的负载继电器控制方案可覆盖大部分 GFCI 插座。 第一个是纯机械锁扣、由电磁阀激活、而电磁阀又由 SCR 脉冲激活。 另一种是基于微控制器的设计、其中可以进一步处理 SCR 脉冲、从而提供更大的灵活性。

    此致

    广