This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4440:具有超声波传感器的 ESP32

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4440, TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556812/tuss4440-esp32-with-ultrasnoic-sesor

零部件号:TUSS4440
主题中讨论的其他部件: TUSS4470

工具/软件:

您好、

我们想使用超声波传感器。采购 TUSS4440 是否足以使其与 ESP32 配合使用? 此外、我们预计每秒有多少数据帧用于检测 2m 物体检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:

    感谢您发布到传感器论坛!
    您可能需要使用电平转换器、具体取决于 ESP32 支持的电压电平。 此外、还需要考虑的一点是、TUSS4440 需要至少 5V  的电压、而您的电路必须能够支持该电压。 您也需要一个换能器。

    如您之前的一篇帖子中所述(链接如下)、采样率将取决于记录长度(有关如何设置记录长度的信息,请参阅此处链接的主题) 。  
    PGA460:任何支持更高频率的超声波传感器
    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alicia。 我们订购了 TUSS4470 和 PUI 音频公司 / UTR-1440K-TT-R. 它们是否兼容。 此外、我可以看到 TUS4470 需要 3.3V 电压。 您能否证实  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:

    为了充分为器件供电、TUSS4440 和 TUSS4470 都需要最小 5V 的电压来为 VPWR 引脚上的电源供电。 另一方面、VDD(内部数字逻辑的稳压器)所需的电压可在 3.3V 电压下工作。  

    关于  UTR-1440K-TT-R、这与我们的 EVM 使用的版本相同、因此它们完全兼容。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alicia。 我们是否也需要变压器? 此外、需要使用  UTR-1440K-TT-R 和 TUSS4440 与分离式处理单元一起运行的任何其他组件

    此外、您还能提供任何 PCB 参考设计吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:

    您将需要一个变压器。

    以下设计文件用于更小、更简单的 TUSS4470(也可用于 TUSS4440)参考设计、您可以使用该参考设计来帮助进行开发。

    直接驱动超声波接近感应模块设计文件 (TUSS4470PSM)

    此致、

    ~Alicia