This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:任何支持更高频率的超声波传感器

Guru**** 2586975 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4440, PGA460, TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555963/pga460-any-ulttasonic-sensor-that-supports-higher-frequency

器件型号:PGA460
主题中讨论的其他部件:TUSS4440TUSS4470

工具/软件:

您好、

我正在寻找能够在一秒内提供 60 个数据点的传感器。 其电池已连接并将用于检测 2 米范围内的人员。 您能提供一些可用选项吗?

谢谢

Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计划使用 PGA460/TUSS4440。 我们还需要其他什么东西才能使超声波传感器与 esp32 配合使用

    我们是否需要  TUSS4440 或连接 PGA460 足以使超声波传感器正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AS。 它是 密闭的、我们必须为外壳使用哪些材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅 PGA460 就可以满足您的应用需求。  TUSS4440 也可以工作、但 PGA460 包括更多集成 DSP 功能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:

    采样率将基于记录时间配置。  对于在空气中进行 2m 测量、ToF 约为 1.76ms。  您可能希望记录时间比最大预期距离长一点、因此可以将其设置为 2.5 至 3ms。  您应该能够每秒获得大约 300 次测量结果。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    在下订单之前、我有几个问题。

    1. DoesPGA460。  同时具有发射器和接收器?

    2.也是闭合的吗? 外壳需要使用什么材料?

    3.它是否与 MW 有任何干扰。 传感器

    4.可以看到有 16 个端口可用。 如何连接到这些端口? 或跳线产生什么影响? 这些端口之间的距离是多少?

    5.它是否适用于 3.3V VIN?

    6.要调整电流峰值,我们是否需要连接电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. PGA460 是一款收发器。  它包括发送器和接收器。

    2. PGA460 不是传感器。  它只是用于驱动换能器的收发器。  我建议查看 PGA460EVM、以了解完整系统的示例。  此 EVM 用于评估。  则需要为您的系统设计您自己的电路板。

    3.最有可能 不会 因为频率相差太远。

    4.芯片有 16 个针脚,是的。  您必须设计一个包含 IC 和任何相关外部元件的 PCB。  应通过 PCB 布线进行连接。  我建议使用 EVM 原理图作为参考。

    5.没有  最小电压电源为 6V。

    6.是的,需要几个电容器。  查看 EVM 原理图作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eddie。 但在图中可以看到 PGA460 之外的 XDCR。 我们将使用更多电路板进行评估、这样、我们就会设计自己的 PCB 进行测试。 如果我们需要单独的传感器采购(例如 TUSS4440) 、请给出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总的来说、我们需要使用 PGA460 和 ESP32 处理器板对超声波传感器进行端部工作、我的意思是、在一些文章中提到、我们需要换能器才能使解决方案正常工作。 您能否证实

    根据我阅读的内容、除了 PGA460 外、我们还需要传感器和变压器。 您能否确认并推荐兼容器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。  您将需要从 PGA460 在外部安装一个换能器。   

    PGA460 可使用、也可以不使用变压器。  直接驱动模式在数据表的第 7.3.2.2 节中进行了说明。  对于 2m 范围、您可能只需要直接驱动模式。   

    下面提供了传感器和变压器列表。

    https://www.ti.com/lit/zip/slac787 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了自己的研究,并订购了换能器与  TUSS4440。 我认为这可能不需要任何变压器。 请纠正我。  

    当您 单独告诉 PGA460 good enongh 时、我做了自己的研究以找到其他必需的元件。 这对我有帮助。  

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karunakar,

    TUSS4440 用于变压器驱动。  TUSS4470 用于直接驱动。