This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:有关 IWR6843ISK 版本和德国交付时间的咨询

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, DCA1000EVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557642/iwr6843isk-inquiry-about-iwr6843isk-revision-and-delivery-time-to-germany

部件号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMMMWAVEICBOOST

工具/软件:

我正在准备购买  IWR6843ISK 评估模块  和  DCA1000EVM  TI.com 上用于雷达评估设置的数据采集板。

在下订单之前、我想确认两个细节:

  1. IWR6843ISK 的修订版本
    请您确认 TI.com 上 IWR6843ISK 的当前库存是否为  修订版 C 或更高版本 ? 这对于在不需要 MMCWICBOOST 载板的情况下与 DCA1000EVM 的兼容性非常重要。
  2. 到德国慕尼黑的预计发货时间
    这些商品的预期交货时间是多少  德国慕尼黑 (假设采用标准 TI 配送? 我了解 TI 通常会在 2-3 个工作日内完成订单、发货后最多可能需要 10 个工作日交货。 更具体的估计将有助于规划。

以下是我计划订购的组件的产品页面、供参考:

•  TI 产品页面: https://www.ti.com/tool/IWR6843ISK
•TI 产品页面: https://www.ti.com/tool/DCA1000EVM

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yazhou、

    对于问题 1、请允许我在几天时间内找出答案。  

    对于问题 2、我无法评论我们网站上所述之外的内容。 如果您需要升级订单、请联系您当地的 TI 代表。  

    谢谢!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    感谢您的答复。

    为了澄清一下、我们已经为 IWR6843ISK 和 DCA1000EVM 下了订单。 在订购过程中、我们  明确包含一条注释、要求 IWR6843ISK 是版本 C 或更高版本 、以确保与 DCA1000EVM 的兼容性  MMWAVEICBOOST 载板

    我们感谢您帮助确认当前库存的修订、期待您的更新。

    此致、
    Zhu Yazhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YaZhou:  

    我们无法处理 E2E 上的某些 EVM 订单修订版申请。 话虽如此、我相信我们仓库中的库存是 revC 或更新的。 如果您确实遇到修订版本较旧的问题、请联系您当地的 TI 代表、他将能够提供帮助。  

    谢谢!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    感谢您的澄清和确认仓库库存为 RevC 或更新版本—这是令人放心的。

    如果确实遇到旧版本、我一定会根据建议联系我们当地的 TI 代表。

    感谢您的支持!

    此致、
    Yazhou