This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:有关 GP ADC-ADC 电路配置的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556805/awr1843aop-question-regarding-gp-adc-circuit-configuration

器件型号:AWR1843AOP


工具/软件:

你好

我们使用 GP AWR1843AOP 的 ADC-ADC(缓冲)来实现电源监控电路、如附图所示。 我想问一下、框中标记的 56 pF 并联电容器实际上是否必要。

提出这个问题的原因是、根据我们的测量结果、当不包含此电容器时、结果最好。
如果需要电容器、您能解释一下原因吗? 如果忽略它是可以接受的,你还能解释为什么?

我期待着你的答复。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DongHyun:

    TI 建议在 ADC 输入引脚附近使用电容器。 使用该电容器可以抑制进入 ADC 输入引脚的任何高频噪声。

    谢谢、
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    后续问题是、您能否告诉我一个不影响 ADC 采样的理想电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DongHyun:

    您能否确认使用的是缓冲路径还是未缓冲路径? 在非缓冲路径中使用时、56pF 肯定会影响采样。
    我建议您尝试使用 10nF 电容器。

    谢谢、
    昆丹