This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:硬件设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWRL6432BOOST, IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554109/iwrl6432-hw-design

器件型号:IWRL6432


工具/软件:

您好、

可以将该传感器连接到电路板吗? 您能提供任何示例或详细的分步指南吗? 我是指连接不同端口的设计

谢谢

Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:
    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saransh:

    我们对连接器件更感兴趣。 由于传感器尺寸为 6mm、如何从任何电路板连接电缆。 还是通过焊接或任何其他可用选项。

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:

    您能否详细说明您的目标用例和您要寻找的应用?

    IWRL6432 是一款具有高密度球栅阵列 (BGA) 的 Flip-Chip Chip-Scale Package (FCCSP) 封装、可将 IC 连接到任何 PCB。 如果大家分享更多详细信息、我会更具体地回答。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对如何连接更感兴趣。 我可以在数据表中看到、传感器板上提供了不同的端口、如 UART、VIN...等 连接 IWRL6432 时、我们是否需要焊接 esp32 电缆、或者是否有任何其他选择?

    另外、该传感器的尺寸为 6mm、 采用这种小尺寸、我们如何连接电缆?

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Swarnendu:

    它用于检测人员以及人员与传感器模块之间的距离。 由于需要集成 wtih 移动应用程序、我们将增加一个与传感器相连的电路板。

    我对连接器件感兴趣。 我们如何将板上的任何端口与 sensorr 连接(特别是因为传感器是非常. 小)

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karunakar:

    感谢您分享详细信息。

    您是否有板载天线来支持传感器、或者您正在寻找封装天线 (AoP) 型号?

    这两种情况下、IC 需要焊接在 PCB 上、然后 BGA 焊球可以在 PCB 上布线、用于连接器。 您可以参考一些 TI EVM/参考设计:

    IWRL6432BOOST EVM:非 AOP IC;PCB 上的带状线贴片天线 —  IWRL6432BOOST 评估板|德州仪器 TI.com 

    IWRL6432AOP EVM:AOP IC - IWRL6432AOPEVM 评估板|德州仪器 TI.com

    IWRL6432 参考设计:非 AOP IC、PCB 上的单元件贴片天线 —  TIDEP-01033 参考设计| 德州仪器 TI.com

    您还可以查找此类设计的设计文件、以便了解如何完成 PCB 布线+连接。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Swarnendu:

    在生产环境中、我们将选择 PCB 和焊接选项。 在我们的评估或测试阶段、我们如何通过连接到 ESP32 来使用该传感器?

    我们正在寻找封装天线型号。

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karunakar,

    TI EVM 仅供您订购、以便进行评估。  

    EVM 中提供了访问 SPI、UART、I2C 信号的配置。 可以使用它们进行评估。

    哪种通信 您打算使用什么界面?

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Swarnendu:

    我们将使用 UART、 您是否提供了购买与  IWRL6432 兼容的 TI EVM 的链接

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:

    您可从此处订购:

    IWRL6432AOP EVM: IWRL6432AOPEVM 评估板|德州仪器 TI.com

    IWRL6432 非 AOP EVM: IWRL6432BOOST 评估板|德州仪器 TI.com

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Swarnendu:

    我还在评估直接印刷 PCB 的选项。 在这种情况下、传感器是否附带内置天线、或者我们是否需要将天线单独放置在 PCB 上。  

    此外、是否要求外壳打开以接收信号、或者是否可以关闭以 避免内部出现灰尘或水渍。 是否可以安排小型会议来讨论和回答所有问题、而不会浪费大量时间。

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karunakar,

    我已在此论坛中向您发送了一个连接请求。 请接受。 我们可以在私人论坛上更多地讨论它。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经发送了很多消息。 请检查并回复。 此外、如果我们使用定制 PCB、需要将传感器放置在哪里?

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:

    我相信,我们的 营销 团队一定已经到达你.  

    请允许我花一些时间解答您的疑问。 同时、我们可以开始与销售/营销团队进行初步沟通。

    谢谢、

    Swarnendu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭线程、因为已脱机处理查询。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可以很接近,但没有得到任何反应从你离线 。 我获得了所有必要的信息、无论是 LM 还是 TI 网站。 查找附加的屏幕截图供您参考

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,你不得不在这里面对困难。 我确实要求我的 MM 同事解决您的问题。 我希望他们已经联系到你。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有人联系我来回答提出的问题。

    我们已经采购了传感器、并设计了自己的 PCB 用于测试和评估。 如果您安排某人进行快速通话、那将会很好

    谢谢

    Karunakar