This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544:awr2544 帧触发信号

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557476/awr2544-awr2544-frame-trigger-signal

器件型号:AWR2544


工具/软件:

您好:  

我在设计中有两个 awr2544 雷达、它们通过 CSI2 接口将原始 ADC 数据流式传输到中央计算单元。 我正在努力启用 HW_SYNC_IN(引脚 C17) 作为硬件触发引脚、以实现两个雷达之间的时间同步。

我更新了 syscofig 的 IOMUX 以启用 SYNC_IN 信号、但我不确定如何通过 mmwavelink 接口将其与 RadarSS 链接。 您能不能告诉我为雷达帧触发器启用 HW_SYNC_IN 的必要步骤?

谢谢、  

Quoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    为 SYNC_IN 信号设置 iomux 后、我还将 frameCfg->triggerSelect 从 1(SW 触发)更改为 2(硬件触发)。  

    frameCfg 0 3 128 0 256 50 2 0.0000

    在查看 OOB 演示的源代码时、在 main_mss.c 中、mmWaveInit () 函数将调用 mmwave_config () 以配置毫米波:  

        /************************************************************************
         * Configure the mmWave:
         ************************************************************************/
        if (MMWave_config (gCsiStreamMCB.mmWaveHandle, &ctrlCfg, &errCode) < 0)
        {
            /* Error: Unable to configure the mmWave control module */
            test_print ("Error: mmWave configuration failed [Error code %d]\n", errCode);
            MCPI_setFeatureTestResult ("MMWave MSS Configuration", MCPI_TestResult_FAIL);
            DebugP_assert(0);
        }

    和 mmwave_config ()--> mmwave_configLink ()--> mmwave_link 将在此调用中配置、最后按如下所示设置帧配置:  

                /* Set the frame configuration: */
                DebugP_logInfo ("rlSetFrameConfig...\n");
                retVal = rlSetFrameConfig(ptrMMWaveMCB->deviceMap, &ptrControlCfg->u.frameCfg[0].frameCfg);

    因此、我认为 frameCfg CLI 命令中支持硬件触发选项。 只需将 triggerSelect 更改为 2 即可生效。 遗憾的是、 尽管我已经在 SYNC_IN 引脚上提供了触发信号、但仍然无法看到帧触发以通过 CSI-TX 流传输 ADC 数据。  

    如果还需要更新任何内容、请提示我吗?  

    谢谢、  

    Quoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

     frameCfg->triggerSelect 从 1(软件触发器)到 2(硬件触发器)的变化是正确的。 有了这个,它应该对你有用。 如何在同步输入引脚上提供脉冲?  

    您能否探测针脚并在针脚上提供脉冲序列的快照? 您使用的帧周期是什么?  

    当您提供脉冲时、您能否确认传感器是否传输了任何内容? 另外、请参阅接口控制文档、验证您是否满足脉冲要求。  

    谢谢、

    Pradipta.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我拥有的帧触发信号为 20Hz、50%占空比。 看起来它不满足脉冲宽度要求(脉冲宽度小于 4us)。  

    让我更改触发信号并告诉您它是否起作用。  

    谢谢、  

    Quoc