This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:如何在 SDK 4.7 中配置 AWR2944ECO?

Guru**** 2579435 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR2944P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556878/awr2944p-how-to-configure-awr2944eco-in-sdk-4-7

器件型号:AWR2944P
主题中讨论的其他器件:AWR2944Sysconfig

工具/软件:

您好的团队、

客户希望在 SDK4.7 上开发 AWR2944ECO、但客户之前基于 AWR2944 开发了一个工程、并且遇到了以下问题:

  1. 他们可以继续使用 AWR2944 工程吗? 如果他们继续使用它、则会由于 SDK 版本和芯片类型不匹配而出现错误。

  2. 如果用户不继续使用 AWR2944 工程、他们是否需要创建新工程? 它们能否在 ccxml 中将 AWR2944 替换为 AWR2944P?

  3. 如何创建新的 AWR2944ECO 工程以在 CCS20 版本中进行调试? 或者、它们是否只能选择 AWR2944P?

  4. 如果 CCS20 不适用、他们是否可以使用旧版本的 CCS?

  5. 如果可能、您能否提供简单的指南来帮助客户在 SDK4.7 上快速调试 AWR2944ECO

BR、

Roy Zhuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队、

    当客户从 SDK 4.7、CCS 导入工程时、在以下路径中找不到 2x44p 工程。 您能告诉我如何导入 awr2944eco 项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    他们是否可以继续使用 AWR2944 工程? 如果他们继续使用它、则会由于 SDK 版本和芯片类型不匹配而出现错误。

    客户使用的是 2E44ECO 还是 2944ECO? 他们是否对 AWR2944 的 MCU+SDK 中的任何内容进行了修改(SBL,驱动程序中的更改)?

    您是否询问了 CCS 项目或从 AWR2944 到 AWR2x44ECO 的软件迁移? 如果您以 CCS 工程将应用导入 CCS、客户可以参阅位于 C:\ti\radar_toolbox\source\ti\examples\Radar - Out_Of_Box_Demo Toolbox 的 OOB 演示 CCS 工程

    如何创建新的 AWR2944ECO 工程以在 CCS20 版本中进行调试? 或者、它们是否只能选择 AWR2944P?

    客户可以在 CCS 工程中选择 AWR2x44P 器件。

    如果 CCS20 不适用、他们是否可以使用旧版本的 CCS?

    CCS 20.x 默认支持 AWR2x44P。 如果客户希望使用 CCS 12.x、他们可以参考下面的屏幕截图中提到的步骤-

    如果可能、您能提供一个简单的指南来帮助客户在 SDK4.7
    上快速调试 AWR2944ECO

    能否列出您提到的主题?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Samhitha、

    1.

    您是否问及从 AWR2944 或从 AWR2944 迁移到 AWR2x44ECO 的 CCS 项目或软件? 如果您以 CCS 工程为基准将应用导入 CCS、客户可以参阅位于 C:\ti\radar_toolbox\source\ti\examples\Radar - Out_Of_Box_Demo Toolbox 的 OOB 演示 CCS 工程

    客户已尝试过此操作、但无法成功构建、并且客户不需要 M4 内核:

    2.

    CCS 20.x 默认支持 AWR2x44P。 如果客户希望使用 CCS 12.x、他们可以参考下面的屏幕截图-
    中提到的步骤

    在 SDK C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\tools 中、 没有名为 CSP.zip 的文件

    3.

    您能列出您所指的主题吗?

    客户只想创建 AWR2944ECO 工程、从而可以在 CCS 上调试 AWR2944ECO。 您能告诉我如何创建 awr2944eco 项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Samhitha、

    CSP 和 tools/sysconfig 文件可以在 SDK 4.7.0.1 中获取、如果 SDK 版本高于 4.7.0.1、则 SDK 没有这两个文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    ]在 SDK 4.7.0.1 中可以获取 CSP 和工具/SysConfig 文件、如果 SDK 版本高于 4.7.0.1、则 SDK 没有这两个文件。

    最新的 CCS 和 SysConfig 已支持 AWR2x44P 器件。 因此、4.7.1.3 SDK 中不包含 CSP 和 SysConfig 文件。

    客户已尝试过此方法、但无法成功构建、客户不需要 M4 内核:

    在这种情况下、如果客户已经有适用于 AWR2944 的现有解决方案、则可以在 AWR2944 CCS projectspec 中更新 SysConfig、器件名称、SDK、编译器等的路径。 我假设客户没有对 AWR2944 的 MCU+SDK 中的任何内容进行更改(SBL,驱动程序方面的更改)。 如果他们尚未对 MCU+SDK 进行任何更改、他们可以直接将其替换为 AWR2x44P MCU+SDK。

    注意:MSS 和 DSS 的 SysConfig 需要一起生成。 客户可以参考 AWR2x44ECO OOB CCS 工程并编辑预编译步骤、以删除 DSS_CM4 内核的生成 SysConfig 文件。 同样、可以在  创建多核 appimage 的编译后步骤中删除 DSS_CM4 实例。

    客户是否使用 2E44ECO 或 2944ECO? 它们是否对 AWR2944 的 MCU+SDK 中的任何内容进行了修改(SBL,驱动程序中的更改)?

    我可以获得与此问题相关的一些信息吗?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    谢谢!、 客户现在可以在 AWR2944ECO 上正常进行调试。