This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:IOVDD 单调上电

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558365/opt3101-iovdd-monotonic-power-up

器件型号:OPT3101


工具/软件:

您好的团队、

我想了解 OPT3101 IOVDD 电源要求。

如果 IOVDD 中的电源未单调上电、OPT3101 IOVDD 是否会损坏?

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan、  

    如果仅在启动时出现这种情况、则不应出现问题。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我们是否建议在 IOVDD 中添加 ESD/TVS 器件?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件不是特别需要的、但我推荐它们、如果您使用的是任何类型的 Lazer 发射极、尤其如此、因为这些器件在此应用中对 ESD 特别敏感。  

    我们利用 LED 发射器的 EVM 也使用 TVS 器件、其设计如 OPT3101 评估模块用户指南(修订版 A)所示

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn