请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1564870/tmag3001-tmag3001
器件型号:TMAG3001工具/软件:
我的问题与有关质询相同、但至今仍未获答复。
0.25mm 的尺寸在数据表上没有容差。 该尺寸对应于敏感元件到外壳顶部表面的距离。
答案,从模具到球的位置是更准确的 1µm 没有帮助我们。
我认为、我需要更好地解释我们的问题:
在我们的情况下、气隙(敏感元件和磁体之间的垂直距离)非常小、因为我们不使用稀土磁体、而是使用弹性体、这会产生弱磁场。
因此、我们面临的问题是、根据机械组件的容差、TMAG 的顶部表面与磁体之间会发生碰撞。 我们将该距离称为机械空气间隙。
磁性空气间隙的计算方法是将 0.25 维度与机械空气间隙相加。 需要 0.25mm 尺寸的容差来计算磁性空气间隙的范围、只有这样、我们才能估算传感器在其总工作范围内的信号质量。