工具/软件:
我想将外部微控制器与 PGA970 配合使用。 这是可能的吗? 这种方法的局限性是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PGA970 可与外部微控制器一起使用、而无需写入任何固件。 但是、需要注意一些限制。
基本过程
PGA970 可以通过 SPI 通信进行完全配置。 OWI 通信需要固件。 这允许用户配置 ADC、波形发生器、DAC 等 但是、这些配置设置存储在易失性存储器空间中、因此外部微控制器必须在每次上电复位后重新配置器件。
默认情况下、当 PGA970 通电时、内部微控制器会运行。 要关闭内部微控制器、用户必须将 0x03 写入 MICRO_INTERFACE_CONTROL 寄存器。 在发送该命令之前、不能通过 SPI 读取或写入其他寄存器。
PGA970 中有测试多路复用器(可通过 SPI 进行配置)。 这允许用户读取多个测试信号、例如 ADC 时钟和抽取器时钟。 如果用户希望将 ADC 采样与其外部微控制器同步、这会很有用。
实施限制
可以通过读取解调器数据、但是、解调器的输出数据速度比 SPI 读取所有数据的速度快。 如果用户不需要读取所有解调器数据(不包括 LSB 或省略一个或多个解调器输出)、并且他们使用较慢的解调器输出速率、那么用户可以读取所需的数据。