This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170:适用于门窗磁传感器、

Guru**** 2529350 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1564804/tmag5170-for-door-window-magnetic-sensor

器件型号:TMAG5170


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 目前正在评估门窗磁传感器、该传感器需要检测门窗打开的距离或角度。 他们想知道 TMAG5170 芯片是否可用于此目的。 它是否能够检测 0 到 90 度的角度? 它的安装要求是什么?

此致、

Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Winnie、

    在将磁体放置在门/窗铰链上的情况下、可以放置 TMAG5170 来检测旋转角度。 本应用手册可能对以下方面有所帮助:

    https://www.ti.com/lit/ab/sbaa503b/sbaa503b.pdf

    可以进行同轴或离轴测量以进行角度计算。  不过、如果将磁体放置在车窗或车门上、使其沿大弧线移动、那么我预计磁场不足以跟踪车门的位置。  在这种情况下、我们可能只能确定磁体何时在闭合位置闭合。

    谢谢、

    Scott