This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:定制 PCB — 赢得't 进入刷写模式

Guru**** 2693255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1564954/iwrl6432-custom-pcb---won-t-go-into-flashing-mode

器件型号:IWRL6432


工具/软件:

我有一个定制 PCB 配置为 BOM 优化模式(单 1.8V 电源)。 这是一种准系统设计、上没有 JTAG 适配器、因此我尝试使用 UART 进行编程、但没有运气。 我相信它不会进入刷写模式。

SOP0 = 0V

SOP1 = 0V

VDD = 1.2V

VDD_SRAM/VNWA = 1.2V

VDDA_10RF = 0V

VDDA_12RF = 0V

VDDA_18BB/VDDA_18CLK/VDDA_18VCO/VIN_18PM/VIOIN_18 = 1.8V

VIOIN = 1.8V

VPP =未连接

VBGAP = 0.9V

VOUT_14APLL = 0V

VOUT_14SYNTH = 0V

时钟在 40MHz 振荡。

我相信在闪存模式下、时钟应该被禁用、而 VBGAP 不应该稳定地保持在 0.9V?  

你有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修复了它... TX 和 RX 在 UART 上是错误的