This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:[Visualizer]显示在"3D Plot"在"HECR + CAN-FD"下

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563657/awr2944evm-visualizer-display-on-3d-plot-under-hecr-can-fd

器件型号:AWR2944EVM


工具/软件:

尊敬的 TI:

无法 使用可视化工具在 3D 图上显示 (CAN 下的 HECR FW)  

雷达电路板:AWR2944EVM Rev D.

Radar Toolbox:radar_toolbox_3.10.0.5

演示:高端角雷达

接口:CAN-FD

您是否能够分步介绍如何使用可视化工具进行显示?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能否确认是否能够在启用了目标数据通过 CAN 流式传输的情况下构建 AWR294x HECR 演示? 希望您使用 makefile 构建系统来重新构建应用。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    您正在使用 makefile 构建系统来重新构建应用。

    >>是的、是的

    使用 PCAN-View 进行检查、 工作正常。


    请帮助列出分步说明、

    “如何在 CAN-FD 接口下使用可视化工具“

    谢谢。




    BR、

    HankChen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  HankChen:

    将接口选择为 CAN-FD 并点击“Connect"。“。 建立连接后、您应该会看到以下日志-

    接下来点击 Start without Send Configuration。

    注意:在 CCS 中运行应用程序之前、打开可视化工具并进行连接。  

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    第二步出现错误:点击 Start without Send configuration。


    请帮助检查。
    谢谢。

    BR、

    HankChen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HankChen、

    似乎您单击了“Start and Send Configuration“(启动和发送配置)而不是“Start without Send Configuration“(启动而不发送配置)。 点击 “Start without Send Configuration“。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    没有显示...


    注意:在 CCS 中运行应用程序之前、打开可视化工具并进行连接。  
    >>直接打开可视化工具、而不是在 CCS 中打开

    BR、

    HankChen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HankChen、

    注意:在 CCS 中运行应用程序之前、请打开可视化工具并进行连接。  [/报价]

    我打算在使用 CCS 运行 HECR 演示之前在可视化工具中建立连接。

    您是在 CCS 中运行 HECR 演示、还是已刷写演示? 如果您使用的是 CCS、您是否可以暂停内核并查看是否有任何断言?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    已将演示 FW 刷写到 AWR2944EVM



    使用 PCAN-Viewer 检查后、工作正常。

    BR、

    HankChen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HankChen、

    在这种情况下、在连接到可视化工具后、在设置准备就绪后、您可以点击 EVM 上的 NRST 按钮来复位 器件。 在 HECR 中、由于绕过了 CLI、传感器会立即启动并尝试通过 CAN 发送消息。 如果在下一个帧对象数据可用之前未通过可视化工具或 PCAN-View 接收到 CAN 消息、则 HECR 应用将触发断言。

    如果您按照上述步骤操作但仍然无法查看任何图、则可以在 PCAN-View 中比较 CAN 配置与可视化工具。

    下面的屏幕截图显示了可视化工具 —  C:\ti\radar_toolbox_中的 CAN 配置 \tools\visualizers\canfd.py Automotive_Visualiser。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    canfd.py。设置与您的侧相同
    (它在物体检测模式下工作,我认为这是正确的设置)

     设置就绪后我会尝试很多次 NRST 按钮

    似乎不起作用

    你能试一下吗?

    谢谢。

    BR、

    HankChen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HankChen:

    您可以在您的身边试用吗?

    我已经测试了它在我的结束,它运行良好。

    在这种情况下、请比较 PCAN-View 中的 CAN 配置和可视化工具。 为此、您可以点击采样点旁边的“..."按钮“按钮以检查位时序配置。 PCAN-View 中使用的值应与 canfd.py 配置匹配。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    我还在我这边进行了测试、现在可以正常工作。 结果是电缆与 CAN 适配器的连接松动。
    感谢你的帮助。

    BR、

    HankChen