This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432FSPEVM:IWRL6432FSPEVM 用户's 指南编程问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432FSPEVM, IWRL6432BOOST, IWRL6432AOPEVM, UNIFLASH, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563259/iwrl6432fspevm-iwrl6432fspevm-user-s-guide-programming-problem

器件型号:IWRL6432FSPEVM
Thread 中讨论的其他器件: IWRL6432BOOSTIWRL6432AOPEVMUNIFLASHIWRL6432

工具/软件:

大家好:

我遵循了闪存 IWRL6432FSPEVM 的用户指南、但在第 3 步中我遇到了关于固件编程的阻碍。 我已经尝试了不同的方法将预构建的固件编程到电路板上、但没有成功。

我有一些意见和问题可以帮助确定问题:

  1. COM port 输入框未列出系统上出现在 Ports (COM) 中的端口、因此我手动输入 COM6(我已从设备管理器中再次选中)。 此手动输入是否会导致问题、或者这是否是可接受的解决方法?
  2. 用户指南参考 prebuilt_binaries\xwrL64xx、但此路径在我的设置中不存在。 相反、我选择了 D。:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\prebuilt_binaries\xwrL64xx-evm\motion_and_presence_detection_demo.release.appimage这是 IWRL6432FSPEVM 的正确二进制文件吗?
  3. 当我 version\r\n 通过终端发送到 COM6 时、我会返回与版本相关的信息。 即使闪存无法正常工作、这是否表示端口已正确连接?

为了进行故障排除、我已经尝试过:
  • 直接使用 3.3V/1A 电源为开发板供电
  • 以管理员身份运行可视化工具
  •  radar_toolbox_3_20_00_04  MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00 在禁用防病毒的虚拟机中安装和

作为参考、我的 system/SDK 详细信息包括:
  • MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00
  • RADAR_toolbox_3_20_00_04
  • Windows 10 64 位
  • USB 至串行设备:CP2102N

如果对刷写过程中可能出现的问题提供任何指导、我们将不胜感激! 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    COM 端口输入框未列出系统上 Ports (COM) 中显示的端口、因此我手动输入了 COM6(我已从设备管理器中仔细检查过)。 此手动输入是否会导致问题、或者这是可接受的解决方法?

    当将 FSP 板与可视化工具(或通过第三方 USB 连接器板的任何器件)配合使用时、应该会执行此操作。 可视化工具将仅自动填充我们 EVM 板的 COM 端口(例如 IWRL6432BOOST、IWRL6432AOPEVM)。 请继续手动输入 COM 端口。

    用户指南引用 prebuilt_binaries\xwrL64xx、但我的设置中不存在此路径。 相反、我选择了 D。:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\prebuilt_binaries\xwrL64xx-evm\motion_and_presence_detection_demo.release.appimage这是 IWRL6432FSPEVM 的正确二进制文件吗?

    是的、这是正确的路径/二进制文件。  

    当我 version\r\n 通过终端发送到 COM6 时、我会得到与版本相关的信息。 这是否表示端口已正确连接(即使刷写无法正常工作)?

    这表示您的 UART 连接正确、并提示我们为什么无法刷写。 电路板似乎处于功能模式。 您需要连接 SOP0 引脚到 GND  然后对电路板进行下电上电以进行设置 刷写模式

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续支持。 我已遵循建议的故障排除步骤、但问题仍然存在。 以下是我尝试过的摘要:

    • 将 SOP0 引脚连接到 GND、并按照说明对电路板进行下电上电。
    • 使用万用表验证 SOP0 和 SOP1 引脚均为 0V。
    • 已在第二台计算机上尝试整个过程、结果相同。

    我在这方面工作了几天、但没有取得成功。 请告知我可以采取的任何进一步步骤。 如果您能提供更多指导、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您提供的信息。 以下是要尝试的一些其他调试步骤:

    • 使用 IWRL6432FSPEVM 用户指南仔细检查所有连接。 一个常见的错误是 UART Rx 和 TX 不正确、您可能希望尝试交换这些连接、以防错误进行。
    • 尝试使用 Uniflash 而不是 SDK 可视化工具进行刷写。 可能存在一些与使用最新版本的 SDK 可视化工具刷写 FSP 板相关的错误。 假设硬件连接正确、您应该能够使用 Uniflash 将 appimage 写入闪存。 您可以按照本指南中概述的步骤进行操作。  http://dev.ti.com/tirex/local?id=using_uniflash_with_mmwave&packageId=radar_toolbox 如需了解器件选择、请选择 IWRL6432

    此致、

    Josh