This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:HW_PARAM_MEM 的复位值

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1564268/iwrl6432-the-reset-value-of-hwa_param_mem

器件型号:IWRL6432


工具/软件:

我知道、使用 HWA 时需要配置两种主要类型的寄存器:HWA_CFG 和 HW_PARAM_MEM。

TRM 的第 10.4 节(HWA_CFG 寄存器)介绍了 HWA_CFG 寄存器、其中明确定义了其复位值。
然而、虽然 HWA_PARAM_MEM 的布局在第 10.1.6 节(附录)中进行了说明、但未提供有关其复位值的信息。

您能否提供 HW_PARAM_MEM 的复位值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 AWR 器件、引导加载程序可能会将一些存储器初始化为零。  对于 IWR 器件、存储器未初始化。  用户需要负责对这些存储器进行初始化/编程。  

    对于 HWA 参数集配置、用户需要根据计划使用方式对其进行编程。  客户还将在通用配置中编程如何使用这些参数集。   

    例如、用户可以使用前 4 个参数集用于距离 FFT、后 6 个参数集用于多普勒 FFT、接下来 4 个参数集用于角度估算。   然后、在距离 FFT 模块中、用户将对通用配置进行编程、以使用前 4 个参数集 、等等     

    此致、

    Zigang